Sustentabilidade ambiental
A Emerson ajuda clientes em alguns dos setores mais essenciais do mundo a fazer progressos mensuráveis de sustentabilidade e estamos prontos para ajudar outros ao longo da mesma jornada.
Sais termicamente estáveis podem se acumular no solvente de amina. Isso pode resultar em espumas, incrustações e emulsões que podem prejudicar a confiabilidade, o que, por sua vez, afeta a capacidade de processamento e tratamento. As taxas de composição da amina devem ser otimizadas para evitar esses problemas.
Além disso, a confiabilidade das válvulas de todos os tipos tem impacto significativo na confiabilidade, eficiência e segurança da unidade de tratamento de amina.
Plantweb Insight
Software de análise de dados que ajuda a visualizar a integridade de ativos importantes de sua instalação.
Válvulas de controle contra sobretensão do compressor Fisher
Proteção contra a sobretensão do compressor e melhoria da estabilidade com os conjuntos otimizados de válvulas contra sobretensão da Fisher.
Controlador PK DeltaV
O controlador DeltaV™ mais potente e versátil já desenvolvido.
Válvulas de alívio operadas por piloto séries 200/400/500/700/800 da Anderson Greenwood
Vanessa 30000
Com uma sede de válvula robusta integrada ao corpo e ângulos de sede otimizados, esta válvula lida com isolamento e controle do processo por meio de múltiplas funcionalidades.
A eficiência do processo de liquefação depende de dispositivos de medição e controle confiáveis. Aumentar a visibilidade do processo em cada estágio é crucial, mas pode ter um alto custo devido à infraestrutura necessária para fazer o cabeamento de vários dispositivos.
AgileOps DeltaV
AgileOps fornece consistência e confiabilidade ao sistema de controle, mantendo-o configurado de forma otimizada para o estado do processo.
Ovation
Uma plataforma de controle confiável e inovadora que incorpora as cinco décadas de experiência em energia e água da Emerson.
PacSystems
Impulsione resultados de negócios mais inteligentes com automação e controle avançados.
Wireless Permasense da Rosemount
Os sistemas não intrusivos Permasense usam tecnologia de sensor e entrega de dados wireless para monitorar continuamente a perda de metal.
Vanessa 30000
Com uma sede de válvula robusta integrada ao corpo e ângulos de sede otimizados, esta válvula lida com isolamento e controle do processo por meio de múltiplas funcionalidades.
VálvulaV260 da Fisher
A V260 da Fisher é uma válvula de controle com passagem plena projetada para pressão, vazão e controle do processo otimizados.
Válvulas de alívio operadas por piloto séries 200/400/500/700/800 da Anderson Greenwood
Para se manter um processo sem vazamentos, o conteúdo de água no CO2 precisa ser controlado e a espessura da parede dos dutos monitorada.
PacSystems
Impulsione resultados de negócios mais inteligentes com automação e controle avançados.
Medidor Coriolis Micro Motion
Nossos medidores Coriolis fornecem confiabilidade incomparável para suas necessidades de medição de densidade, vazão volumétrica e vazão mássica.
Wireless Permasense da Rosemount
Os sistemas não intrusivos Permasense usam tecnologia de sensor e entrega de dados wireless para monitorar continuamente a perda de metal.
Garanta o transporte seguro, confiável e eficiente de CO2 por tubulações.
A tecnologia de automação da Emerson tem a flexibilidade de se adaptar de forma rápida e eficiente à medida que a tecnologia de captura de carbono evolui, garantindo que nossos especialistas possam ajudar os clientes a lidar com a incerteza regulatória à medida que planejam e executam projetos CCUS.
A tecnologia de compressão de gás e as soluções avançadas de compressão e bombeamento da Emerson atendem até os projetos de descarbonização industrial mais exigentes.
A Emerson tem a experiência em engenharia, tecnologias e software para ajudar a reduzir custos e a complexidade e ajustar mudanças em projetos de captura de carbono.
Perguntas mais frequentes sobre o transporte de captura de carbono
Uma vez que o processo de captura de carbono remove o gás CO2 da fonte, o gás geralmente é liquefeito sob compressão a baixa temperatura e bombeado através de redes de dutos e válvulas para que possa ser armazenado no subsolo ou usado em outros processos químicos a jusante. Para manter o CO2 estável em sua fase líquida para transporte de longa distância, ele deve ser mantido sob pressão constante, o que exige compressores em estágios ao longo dos dutos.
Como o dióxido de carbono é corrói o aço, a integridade da tubulação deve ser constantemente monitorada e mantida para evitar a liberação de CO2 para a atmosfera, o que prejudicaria todo propósito da captura de carbono. Ao mesmo tempo, porque o CO2 líquido é transportado sob alta pressão, todas as válvulas e outros sistemas de controle final devem operar de forma correta ao longo de toda a infraestrutura da tubulação sem vazamentos, ou o propósito da captura de carbono será facilmente perdido. Os compressores, como todos os equipamentos rotativos, estão propensos a falhar se não forem monitorados e mantidos adequadamente e as falhas podem interromper a vazão através da rede e gerar perdas de contenção.
Além disso, com liquefação, o conteúdo de água no CO2 pode gerar vazamentos e deve ser controlado cuidadosamente.
Poder detectar e localizar vazamentos nos gasodutos em tempo real permite que os operadores solucionem o problema de forma mais rápida, limitando as emissões. As soluções de automação permitem que os operadores de gasodutos entendam o impacto da corrosão e mantenham um processo sem vazamentos, ao monitorarem continuamente a espessura da parede dos dutos usando sensores ultrassônicos wireless. Soluções de monitoramento e alarme em tempo real identificam rapidamente vazamentos e rupturas. As ferramentas avançadas de gestão de dados e os dashboards agregam informações distintas relacionadas à integridade de ativos e dutos, o que ajuda a identificar problemas e a melhorar a modelagem de riscos.
Válvulas confiáveis de alta pressão com vedação superior e selagem de potenciais pontos de vazamento são usadas para minimizar emissões evasivas, enquanto soluções otimizadas de válvulas digitais garantem a vazão estável para compressores de liquefação, evitando danos causados por falhas no equipamento e estendendo a vida útil dos ativos. O monitoramento contínuo da condição com sensores wireless e análise de dados oferece maior visibilidade do desempenho do compressor, reduzindo o risco de tempo de inatividade, reduzindo os custos de manutenção e evitando incidentes ambientais e de segurança.
A tecnologia de captura e transporte de carbono ainda está relativamente em seus passos iniciais. Processos desconhecidos ou novos acarretam riscos desconhecidos, especialmente de corrosão. De acordo com William Fazackerley, o monitoramento da corrosão e erosão usando sensores wireless é econômico e reduz possíveis vazamentos no ambiente, pois fornece atualizações em tempo real sobre a espessura da parede da tubulação e a taxa de corrosão.