Plantweb Insight

Plantweb Insight™

Software de análise de dados que ajuda a visualizar a integridade de ativos importantes de sua instalação.

Ver produtos
Veja mais. Faça mais. Claramente.

Transforme digitalmente o monitoramento das condições dos ativos

Obtenha informações das suas operações com uma rede de inteligência preditiva. Os aplicativos do Plantweb Insight, possibilitadas por sensores e redes wireless, fornecem dados avançados do Pervasive Sensing™ para o Plantweb Digital Ecosystem. O software industrial interpreta instantaneamente os principais dados relativos à condição do ativo com análises pré-integradas aceitas pela indústria. Os aplicativos do Plantweb Insight podem ser implementadas facilmente e acessadas em qualquer lugar, transformando digitalmente os dados do sensor em informações práticas para melhores tomadas de decisões.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Transforme digitalmente o monitoramento das condições dos ativos

Por que o Plantweb Insight?

Análise em tempo real

Faça das rondas manuais e comunicação de dados inconsistentes coisas do passado. Com o Plantweb Insight, você tem a interpretação instantânea dos dados sobre as condições dos ativos fundamentais. Planejado com a analítica pré-incorporada e aprovada pela indústria, esta solução transforma os dados do sensor em informações efetivas.

Preditivo em vez de reativo

Com visibilidade em tempo real para a condição dos ativos fundamentais, você pode evitar possíveis riscos de segurança e priorizar melhor sua manutenção. Quando você consegue identificar situações anormais antes de elas se tornarem possíveis problemas e evitar falhas antes de ocorrerem, você não melhora apenas a segurança das instalações, mas também garante que suas operações atendam aos padrões de conformidade e regulatórios.

Acesse em qualquer lugar

A plataforma de rede permite que você acesse com segurança seus dados em qualquer lugar, a qualquer momento. Além disso, a interface do projeto centrado no usuário oferece navegação consistente e intuitiva por todas as aplicações.

Fácil integração

Essa solução se integra perfeitamente à sua infraestrutura wireless existente, permitindo que você expanda os recursos do seu sistema atual. O Plantweb Insight pode ser usado para operações de qualquer dimensão.

Aplicativos: Energia

Aplicativo para purgadores de vapor

O aplicativo Plantweb Insight Steam Trap determina o status da condição on-line de seus purgadores de vapor, verificando se um purgador está em modo de falha. Com este app, você pode visualizar tendências passadas da condição operativa, das emissões e da perda de energia em uma base por purgador, e rastrear o impacto estabelecido em comparação aos objetivos de desempenho fundamental. O aplicativo utiliza dados dos Rosemount 708 Transmissores acústicos wireless para determinar continuamente o status do purgador de vapor. Isso inclui identificar falhas no purgador de vapor (sopro, inundação, entupimento) e inatividade.  

Aplicativo para trocadores de calor

A aplicativo Plantweb Insight Heat Exchanger fornece um monitoramento detalhado dos trocadores de calor do invólucro e dos tubos ao analisar os dados do sensor da planta, reunidos por meio da infraestrutura existente. Aproveitando os algoritmos pré-incorporados, baseados em décadas de experiência em processo e análise aprovada pela indústria, esta solução fornece diagnósticos preditivos confiáveis. Este aplicativo calcula e rastreia continuamente indicadores chave de desempenho como incrustação, capacidade de transferência de calor e coeficiente de transferência de calor.

Aplicativo para válvulas de alívio de pressão

O aplicativo Plantweb Insight Pressure Relief Valve determina quando e onde ocorreu um evento no conjunto de válvulas de alívio. Usando técnicas de machine learning, o aplicativo pode identificar as situações anormais que afetam as operações, permitindo que os usuários identifiquem facilmente ativos e áreas problemáticos. Na interface do software, os usuários podem ver um registro consolidado de eventos, bem como informações sobre perdas na produção e emissões causadas por eventos de alívio de pressão.

Aplicativo para iluminação conectada

Economize energia e estenda a vida útil da luminária em ambientes severos e perigosos com o aplicativo Plantweb Insight Connected Lighting. Esse aplicativo comissiona grupos de iluminação conectada em uma imagem carregada de sua instalação. Utilize controles pré-programados ou crie controles personalizados para manter as luzes acesas quando os operadores estão presentes. Indicadores de condição do dispositivo e ferramentas de análise oferecem informações efetivas que ajudam a simplificar o planejamento e a priorização da manutenção do sistema de iluminação conectado.

Aplicativos: Confiabilidade

Aplicativo de bombas

O aplicativo Plantweb Insight Pump oferece monitoramento detalhado das bombas de velocidade fixa, fornecendo uma visão agregada da condição de todos os ativos. O status e os alertas são calculados por algoritmos pré-construídos com base em anos de experiência e análises aprovadas pela indústria. Os diagnósticos preditivos e as alertas criteriosos desta solução permitem uma melhor priorização da manutenção da bomba, possibilitando que os usuários reduzam incidentes registráveis e identifiquem rapidamente quaisquer ativos que precisem de atenção.

Aplicativo de trocadores de calor refrigerados a ar

O aplicativo Plantweb Insight Air Cooled Heat Exchanger fornece um monitoramento detalhado dos trocadores de calor refrigerados a ar e dos ventiladores de aletas, analisando os dados do sensor wireless, reunidos pela infraestrutura existente. O monitoramento preditivo e contínuo do trocador de calor refrigerado a ar  ajuda a reduzir as falhas inesperadas e paradas de processo.

Aplicativo de torres de resfriamento

O aplicativo Plantweb Insight Cooling Tower usa dados de processo para determinar o funcionamento geral da torre de resfriamento, um ativo crítico. O aplicativo usa informações essenciais de temperatura, vazão, nível e análise para identificar situações anormais que afetem a confiabilidade e eficiência de sistemas de água de resfriamento no longo prazo.

Aplicativos: Integridade

Aplicativo para a corrosão em linhas

O aplicativo Plantweb Insight Inline Corrosion é projetado para as tendências de análise contínua e o monitoramento da corrosão em sondas de corrosão wireless instaladas. O aplicativo oferece informações sobre a condição operativa do instrumento e fornece alertas para limites predefinidos de corrosão severa, vida útil da sonda, baixo nível de bateria e muito mais. Um mapa de calor intuitivo (heatmap) é exibido, com inteligência voltada para a corrosão de níveis de fluido, com base no padrão NACE. (Ref. NACE SP0775-2013)

Aplicativo de corrosão não intrusiva

O aplicativo Plantweb Insight Non-Intrusive Corrosion oferece compreensão superior da condição dos ativos, o que possibilita a manutenção preditiva e maior otimização da planta. Melhore a tomada de decisões e atenda às crescentes demandas da indústria de processo, com monitoramento contínuo projetado para avaliar o impacto de corrosão e erosão. O aplicativo fornece com segurança os dados de corrosão do sistema wireless Permasense da Rosemount aos usuários por meio das melhores visualizações e análises da categoria.

Aplicações: Produção

Aplicativo do manômetro wireless

O aplicativo Plantweb Insight Wireless Pressure Gauge monitora seus manômetros wireless em uma única interface fácil de usar. Esta solução analisa os dados adquiridos pelos sensores de plantas e infraestrutura existente para fornecer o status de pressão em tempo real de todos os manômetros wireless. Este aplicativo também apresenta indicadores da condição operativa do dispositivo, que ajudam a gerenciar com eficiência a manutenção.

Aplicativos: Infraestrutura wireless

Aplicativo de gestão de redes

O aplicativo Plantweb Insight Network Management mostra aos usuários uma visão consolidada do funcionamento da rede. O aplicativo identifica discrepâncias em relação às práticas recomendadas. Também mostra informações da rede e um resumo de diagnóstico. O diagrama de malha da rede permite visualizar as redes e solucionar problemas rapidamente.

Aplicativo de gestão do módulo de alimentação

O aplicativo Plantweb Insight Power Module Management reúne, em um local central, todos os indicadores do módulo de alimentação de diferentes redes. Além de ver o status dos módulos de alimentação, os usuários também podem ver uma estimativa do tempo de vida restante e alertas sobre dispositivos com alto consumo.

Ative o JavaScript para usar este site.