O PeakVue Plus, como mostrado aqui no Analisador AMS 2140 Machinery Health, proporciona análise prescritiva em campo de trabalho para ajudar os usuários a melhorar a disponibilidade do maquinário rotativo.
Ver imagem em alta resolução
O Firmware de análise de vibração PeakVue™ Plus aumenta o suporte de tomada de decisões para técnicos em campo
AUSTIN, TEXAS (13 de maio de 2019) — A Emerson lançou o PeakVue™ Plus, uma otimização tecnológica que proporciona a análise prescritiva em campo para ajudar os usuários a melhorar a disponibilidade do maquinário rotativo. O firmware agiliza o caminho da coleta de dados à prática e permite os usuários tomarem decisões corretivas pontuais quando estiverem analisando a vibração do maquinário.
Ao incorporar expertise aos algoritmos das análises, o PeakVue Plus proporciona aos usuários do Analisador AMS 2140 Health Machinery uma visão rápida, não apenas se a máquina está em boas condições de funcionamento, mas também a gravidade da situação e se está relacionada com um defeito no rolamento ou com a lubrificação. Isso ajuda os técnicos em campo a determinar a causas principais e a resolver agilmente os problemas com o equipamento antes que as falham ocorram e causem tempo de inatividade não planejado.
“O PeakVue Plus prescreve ao usuário as ações corretivas necessárias para preservar a vida útil do rolamento e garantir a disponibilidade em longo prazo de seus ativos”, afirma Robert Skeirik, diretor de gerenciamento de produtos do Machinery Health na Emerson. “É como ter um especialista disponível ao toque de um botão.”
O PeakVue Plus conta com a tecnologia comprovada PeakVue que filtra os sinais de vibração para enfocar no impacto, o principal indicador da condição operativa dos ativos em todo tipo de máquina com elementos rolantes.
As novas unidades do AMS 2140 serão enviadas com o PeakVue Plus. Os atuais usuários do AMS 2140 estarão habilitados para atualizar suas unidades com o PeakVue Plus, se tiverem uma conta ativa do Guardian Support. O Guardian Support é um serviço que otimiza a confiabilidade e o desempenho de sistemas ao proporcionar uma única localização on-line onde os usuários podem ver a condição operativa de todos dispositivos da Emerson que possuem, assim como receber suporte técnico constante e baixar as atualizações do software.
A Emerson planeja adicionar o PeakVue Plus a outros produtos do Machinery Health, permitindo que as análises gerem relatórios na plataforma de desempenho de ativos Plantweb™ Optics para que os usuários possam gerir melhor a condição operativa dos ativos em toda a empresa.
Para obter mais informações, acesse emerson.com/PeakVue e emerson.com/GuardianSupport.